Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Una rivoluzione nel campo dell'energia generata da rifiuti

Generazione di prodotti energetici sostenibili e contemporanea riduzione delle discariche grazie alla tecnologia MIHG brevettata

A dispetto di cambiamento climatico e riscaldamento globale, la crescita della popolazione contribuisce sensibilmente al costante aumento di rifiuti residui. L'intenzione di Wildfire Energy è quella di eliminare le discariche trasformando i rifiuti in energia rinnovabile e idrogeno grazie alla sua rivoluzionaria soluzione MIHG. Un semplice processo che converte i rifiuti in elettricità, gas di sintesi rinnovabili e idrogeno, con emissioni nette di carbonio negative. Endress+Hauser fornisce il suo aiuto con strumenti di misura affidabili e un supporto completo.

I risultati

  • Un percorso collaudato verso la riduzione di discariche e la produzione senza emissioni di idrogeno e gas di sintesi

  • Misura accurata e affidabile anche in campi di pressione estremamente ridotti

  • L'affidabilità di funzionamento e risultati consente la realizzazione in piena scala dell'impianto

Grant Bollaert, General Manager Engineering presso Wildfire Energy Australia

"Gli strumenti svolgono un ruolo essenziale nella nostra evoluzione dall'impianto pilota al futuro ampliamento."

Grant Bollaert, General Manager Engineering
Wildfire Energy, Australia

Sfide

Il processo MIHG di Wildfire richiede una serie di svariate condizioni di esercizio: da campi di bassa pressione nel reattore MIHG a requisiti sia di alta pressione sia di alta temperatura.

Idoneità delle apparecchiature: la scelta deve ricadere su strumenti che consentono un alto livello di accuratezza e precisione nonché flessibilità per ampliamenti e scalabilità nel futuro, fornendo al contempo la compatibilità tecnica con il processo.

Attuazione

La misura accurata e il monitoraggio continuo delle variabili di processo critiche sono fattori essenziali per l'ottimale efficienza e funzionamento del processo. Durante lo sviluppo dell'impianto pilota, Wildfire Energy si è affidata alla competenza di Endress+Hauser per monitorare le prestazioni del reattore MIHG soprattutto a bassa pressione. Oltre all'estrema precisione dei dispositivi Endress+Hauser, è stato molto apprezzato il supporto in loco, che è stato fondamentale per il successo della messa in servizio.