Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Con Netilion, bastano pochi clic per una gestione delle risorse di successo

L'impianto di potabilizzazione delle acque reflue (ARA) di Engelberg gestisce l'intero processo di trattamento per il Comune svizzero, reintroducendo acqua pulita nella natura. Il prelievo quotidiano di campioni e un sistema di controllo assicurano il funzionamento ottimale e impostazioni efficienti.

Approfittando di un'ampia ristrutturazione, l'impianto di potabilizzazione delle acque reflue (ARA) di Engelberg ha automatizzato i suoi processi. Circa 140 dispositivi di Endress+Hauser sono connessi tramite un sistema di controllo per fornire dati immediati e accurati sullo stato del trattamento delle acque. Per tenere sotto controllo la tecnologia di misura dell'impianto, ARA si avvale dei servizi digitali di Netilion,
l'ecosistema IIoT fornito da Endress+Hauser.

Gemello digitale in Netilion

Il profilo di un gemello digitale in Netilion

Struttura a cartelle in Netilion

La struttura a cartelle in Netilion fornisce una panoramica dell'impianto

Vantaggi

  • Gestione delle risorse efficiente: Netilion fornisce una panoramica digitale della struttura, semplificando il tracciamento degli asset e il monitoraggio della vita utile per un trattamento delle acque reflue senza problemi.

  • Accesso immediato ai documenti: Netilion Library archivia manuali operativi e rapporti di assistenza in modo che siano facilmente accessibili, facendo risparmiare tempo e fatica.

  • Ottimizzazione migliorata: Netilion Analytics assicura trasparenza creando un inventario dell'impianto e offrendo suggerimenti per l'ottimizzazione in tempo reale.

  • Condivisione semplificata delle conoscenze: Netilion favorisce la collaborazione e l'efficienza consentendo ai dipendenti di accedere alle informazioni sull'impianto immediatamente ovunque si trovino.

  • Tecnologia a prova di futuro: l'ARA di Engelberg trae vantaggio dall'impiego degli strumenti digitali all'avanguardia di Netilion, assicurando l'affidabilità operativa nel lungo periodo.

Viktor Niederberger

“Netilion semplifica il controllo dell'impianto con funzioni come ad esempio una panoramica degli asset strutturata come il processo. Inoltre agevola l'inserimento di nuovi dipendenti, aiutandoli a familiarizzare rapidamente con il lavoro.”

Viktor Niederberger, Elettricista manutentore
ARA di Engelberg

La sfida

Il funzionamento senza problemi dell'impianto richiede un monitoraggio costante. A tal fine è essenziale una panoramica chiara dei dispositivi di misura, simile a uno schema elettrico. La struttura a cartelle di Netilion, organizzata per seguire le fasi del trattamento delle acque reflue, contiene i gemelli digitali dei dispositivi e la loro documentazione. Ciò assicura che tutte le informazioni siano strutturate in modo digitale e in linea con l'impostazione attuale dell'impianto.

La soluzione

I dispositivi di Endress+Hauser acquisiscono e organizzano i dati, assicurando che siano accessibili quando e dove necessario. La documentazione, ad esempio manuali e cronologie di manutenzione, è memorizzata in gemelli digitali in modo che i collaboratori possano trovare le informazioni o aggiungere file quali le fotografie dell'installazione. I tecnici dell'assistenza possono salvare rapporti, mentre la strutturazione a cartelle fornisce una panoramica del processo e agevola l'inserimento dei nuovi dipendenti. Netilion può integrare i dati di altri produttori tramite la sua app, creando automaticamente gemelli digitali.

  • Netilion Analytics

  • Netilion Library