Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Endress+Hauser Flow, centro di produzione per la misura di portata

Punti salienti della produzione

Specialisti esperti producono oltre un miliardo di varianti del dispositivo possibili

Ogni anno centinaia di migliaia di punti di misura testati escono dalla nostra azienda, con tempi di consegna standard da 2 a 14 giorni. La nostra rete di produzione è basata su tecnologia all'avanguardia e standardizzata a livello globale. La nostra produzione basata sugli ordini fa in modo che ogni misuratore venga prodotto esattamente secondo le esigenze dei nostri clienti. Operiamo in conformità con i principi della lean production, Kanban e Kaizen. Il risultato: leadership tecnologica.

Sistema pin-in-paste reflow

Il Pin-in-paste reflow è un processo sviluppato da Endress+Hauser Flow per il montaggio completamente automatico di componenti su circuiti elettronici stampati. Con pin-in-paste reflow, gli ingegneri di Endress+Hauser Flow hanno sviluppato un processo che elimina assemblaggi e saldature, soggetti a errori. Questo ha aumentato significativamente l'affidabilità del processo e la qualità del processo.

Votati alla qualità

Production facility in Greenwood ©Endress+Hauser

La nostra produzione di tubi di misura è impostata secondo principi Kaizen. Punti di test e di misura, chiamati porte di qualità, vengono installati in ogni fase del processo. Questo ci permette di controllare e monitorare i processi di produzione. Le fasi del processo soggette a pressione e che vengono a contatto con il prodotto, vengono anche testate singolarmente, permettendo la creazione di certificazione dei materiali e garantendo la rintracciabilità di tutti i processi e di tutti i materiali in uso.

Il cuore dei misuratori di portata elettromagnetici

Lining of electromagnetic flowmeters in Cernay ©Endress+Hauser

Ogni anno produciamo centinaia di migliaia di misuratori di portata elettromagnetici da DN 2 a 3000 (da 1/12 a 120"). Nel nostro stabilimento di Cernay, in Francia, abbiamo competenze altamente qualificate e godiamo di una stretta collaborazione con il nostro fornitore chiave per i tubi di misura. Questi aspetti costituiscono il punto di riferimento per la produzione di tubi di misura in altri siti produttivi. Per il rivestimento dei tubi di misura, procedure e processi sviluppati a Cernay, vengono utilizzati in tutto il mondo come standard.

Impianti di taratura all'avanguardia

Calibration rig in Aurangabad ©Endress+Hauser

Stabilità a lungo termine e accuratezza tracciabile sono aspetti essenziali nella misura di portata. Pertanto, i nostri misuratori vengono sottoposti a rigorosi controlli di qualità e sono testati, tarati e regolati sulla piattaforma di taratura più moderna al mondo. Uniamo oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo e nella costruzione di impianti di taratura alla tecnologia di misura innovativa, in grado di garantire elevatissimi standard di precisione. Tutti i nostri impianti sono accreditati da enti nazionali di accreditamento secondo la norma ISO/IEC 17025.

PremiumCal – Le migliori strutture di taratura al mondo

PremiumCal calibration rig in Greenwood ©Endress+Hauser

Offriamo PremiumCal - i migliori impianti di taratura al mondo a Reinach (Svizzera), Greenwood (USA), Aurangabad (India) e Itatiba (Brasile). Grazie a questi impianti di taratura accreditati e completamente tracciabili, i flussimetri massici Promass F/O/X/Q Coriolis (da DN 8 a 400) possono essere tarati con un errore di misura massimo di ±0,05% e un'incertezza di misura mai raggiunta prima di ±0,015%. Questo valore corrisponde al volume di una coppa di champagne rispetto a 1000 litri d'acqua!

Proline – simply clever

Programming of Proline Promass E 200 ©Endress+Hauser

Coerente e uniforme:
La linea Proline è sviluppata su un concetto collaudato ed uniforme, progettato per fare le stesse cose nello stesso modo, aumentando così la sicurezza e l'efficienza delle operazioni.
Soluzioni applicative ottimali:
Proline incorpora tutte le moderne tecnologie di misura della portata, ottimizzando così il funzionamento dell'impianto.
Innovativo e collaudato nella pratica:
Proline si basa su una versatile tecnologia che garantisce un aggiornamento continuo verso le tecnologie pià avanzate.

Contatti

  • Endress+Hauser Flow Switzerland

    Endress+Hauser Flow Switzerland

    Christoph Merian-Ring 4

    4153 Reinach Basel-Landschaft

    Svizzera

Download

    Tecnologie per la misura della portata di liquidi, gas e vapore

    Panoramica dei prodotti, servizi e soluzioni per la misura di portata