Raccordi standardizzati per gli strumenti degli apparecchi di misura
Tecnologie di misura, accessori e componenti meccanici preassemblati perfettamente compatibili
Le incessanti procedure di ottimizzazione dei costi e della produzione costringono molti operatori di stabilimento a ridurre il personale. La riduzione dei costi di manutenzione, tuttavia, può comportare rischi considerevoli se non si utilizzano tecnologie all'avanguardia. Le nostre radici sono nella produzione di strumenti, ma le nostre responsabilità si estendono a garantire la loro corretta installazione e le corrette prestazioni di misura. Con l'ausilio di un team di ingegneri meccanici possiamo offrirvi le soluzioni più adatte quando e dove ne avete bisogno.
Come possiamo aiutarvi
La nostra offerta di prodotti, soluzioni e servizi si rivolge alle più diverse tipologie di impianti di produzione di energia, dalle grandi centrali ad alta efficienza alle turbine a gas a ciclo combinato (CCGT), fino agli impianti più moderni per le energie rinnovabili che sfruttano le fonti idroelettriche, geotermiche, l'energia termica solare, i materiali di scarto e le biomasse. Nella nostra offerta puntiamo sempre alla massima qualità e cerchiamo fornitori che applichino principi altrettanto rigorosi. Forniamo una gamma ampia e completa di soluzioni di misura:
Una sola consegna da un unico fornitore integrato
Tutti i componenti sono qualificati, testati e preassemblati
Nessuna perdita di tempo causata da parti non compatibili o da ritardi nelle consegne
Procedure di installazione semplificate
Consulenza in loco, pianificazione e gestione dei progetti, consegna, assemblaggio, messa in servizio, documentazione
Applicazioni
Mantenete l'integrità del circuito acqua/vapore
Il contatto costante dell'acqua e del vapore con le tubazioni in caldaie, generatori di vapore a recupero (HRSG), condensatori e turbine può causare la formazione di depositi di calcare e la corrosione delle apparecchiature, con effetti negativi per l'efficienza dell'intero sistema acqua/vapore.
La nostra expertise nel settore
Offriamo una soluzione standardizzata e modulare per il controllo della qualità del vapore/acqua (SWAS) che permette la misura di parametri critici come la conducibilità specifica e cationica, il pH, l'ossigeno disciolto (DO) e il sodio.
I pannelli sono dotati di sensori/trasmettitori tecnologicamente all'avanguardia e di costo contenuto (Memosens/Liquiline)
Servizi di progettazione e fornitura di sistemi di campionamento e analisi per il ciclo acqua-vapore
Servizi per società di EPC e impianti di produzione di energia in tutto il mondo
Evitate le controversie legali sulle misure di vapore
Quando una nuova centrale di energia non produce l'efficienza termica specificata nel contratto, è possibile che il fornitore della caldaia e il produttore della turbina siano in disaccordo sulla quantità di vapore alimentata. In questi casi, l'uso di uno standard concordato (ISO 5167) e di un elemento primario per la misura della portata a pressione differenziale, comprendente ad esempio un orifizio, un tubo di Venturi e un ugello, permette agli esperti indipendenti di verificare facilmente il misuratore, la configurazione e i calcoli di progettazione relativi al volume e alla massa di vapore.
La nostra expertise nel settore
Il nostro team specializzato nelle misure di portata a pressione differenziale è a vostra disposizione per qualsiasi richiesta.
Offriamo calcoli di progettazione per il volume e la massa del vapore
Aiutiamo a scegliere l'elemento primario ottimale, soprattutto per le perdite di pressione permanenti
Forniamo supporto e consulenza per l'installazione, gli accessori, la dotazione e la messa in servizio
Automatizzate la misura del pH nella desolforazione dei gas di scarico (FGD)
Il valore del pH è molto importante per il buon funzionamento dei sistemi di depurazione dei gas di scarico – viene infatti utilizzato per controllare il tasso di alimentazione di sostanze assorbenti come la calce (Ca[OH]2) e il latte di calce (CaCO3). L'efficienza dello scrubber dipende in larga misura dal pH. Questo valore deve essere sufficientemente alto da permettere un legame affidabile del biossido di zolfo (SO2). Se è troppo alto, tuttavia, la calce viene sprecata e il gesso viene contaminato.
La nostra expertise nel settore
In queste situazioni, può essere consigliabile automatizzare la pulizia e la taratura dei sensori di pH.
Riduzione dei costi di manutenzione e del materiale di consumo
Per ottenere risultati ottimali nelle misure di massa ed energia del vapore, servono sia una corretta compensazione, sia tratti rettilinei in entrata sufficienti. Benché il vapore non sia incluso nelle norme internazionali per la misura fiscale, come le norme OIML, esiste ugualmente l'esigenza di misure precise e affidabili.
La nostra expertise nel settore
La nostra soluzione completa è studiata per misurare con precisione la portata del vapore (o di aria compressa, gas naturale, ecc.) e viene configurata in fabbrica per la misura dell'energia o della portata massica. È in grado di misurare con precisione il vapore nell'intero campo e consente di impostare punti di misura adatti per scopi di fatturazione o per l'uso fiscale.
Unità completamente preassemblata e testata, configurata in funzione delle esigenze specifiche del cliente
Eliminazione degli errori tipici che si possono verificare durante la pianificazione, la messa in servizio e l'utilizzo
Misura dell'energia e generazione di report sull'efficienza degli impianti
Riducete i costi di pianificazione, acquisto, montaggio e manutenzione
I dislocatori sono una soluzione comunemente utilizzata per la misura di livello in condensatori/pozzi caldi, riscaldatori per acqua di alimento ad alta/bassa pressione, flash tank e surge tank. Il risultato varia spesso in funzione del grado di precisione, delle variazioni di densità e delle differenze tra un'installazione e l'altra.
La nostra expertise nel settore
I nostri misuratori radar ad onde guidate (GWR), montati in una soluzione con camera di bypass, rappresentano una soluzione ottimale per queste operazioni di misura e offrono numerosi vantaggi.
Messa in servizio semplice e veloce
Soluzione con camera di bypass preconfigurata e testata, fornita insieme al dispositivo
Migliorate il vostro impianto per la produzione di energia dai rifiuti
In un impianto per la produzione di energia dai rifiuti, la misura della temperatura nel cielo della caldaia, nella zona del surriscaldatore e nella zona di burnout richiede un alto grado di precisione e controllo. Richiede inoltre l'impiego di materiali specifici e innovativi per il pozzetto e il tubo di protezione, che possano resistere all'esposizione ai fumi aggressivi della combustione e alle alte temperature di ossidazione dell'ambiente.
La nostra expertise nel settore
I pozzetti e i tubi di protezione di Endress+Hauser sono realizzati con materiali adatti per questo tipo di applicazioni.
Maggiore durata dei punti di misura in condizioni estreme, per una maggiore disponibilità
Riduzione degli interventi di manutenzione e del costo nel ciclo di vita
Possibilità di sostituire i misuratori di temperatura durante un fermo impianto programmato
Ognuna delle nostre innovazioni crea nuove possibilità per ottimizzare le attività dei clienti. Lavoriamo al loro fianco perché siano attrezzati al meglio per rispondere alle sfide del loro settore. In fondo, il nostro successo dipende direttamente dai risultati dei nostri clienti.
> 1 anno
è la durata dei nostri sensori di temperatura. Semplicemente utilizzando i materiali corretti per il pozzetto per i sensori di temperatura è possibile migliorare la disponibilità e l'efficienza degli impianti per la produzione di energia dai rifiuti.
60+
anni di esperienza nella strumentazione di misura
9 mesi
è il tempo necessario per ammortizzare l'intero punto di misura del pH con l'impiego di elettrodi automatici
Scoprite la nostra gamma di prodotti
Analisi
Analisi
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Altre industrie
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Rendete la gestione delle vostre utility più efficiente, sicura e affidabile. Affidatevi a Endress+Hauser per migliorare i vostri sistemi di energia a vapore e il trattamento delle acque industriali.
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Industria farmaceutica: Tecnologia innovativa per l'eccellenza dei processi
Collaborate con noi per accelerare il vostro percorso dal banco alla produzione, riducendo al minimo i rischi in ogni fase
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .