Mara Tomelleri
Relazioni esterne - Ufficio stampa
Endress+Hauser persegue l'obiettivo di utilizzare l'energia in modo efficiente ed economico in tutti i suoi edifici e stabilimenti. In considerazione delle attuali sfide legate alle forniture di gas ed elettricità, nelle ultime settimane l'azienda ha avviato un'ampia gamma di misure volte a ridurre ulteriormente il consumo energetico. Ciononostante, un albero di Natale brillerà ancora una volta davanti alla sede centrale dell'azienda a Reinach, in Svizzera.
In qualità di membro fondatore dell'Alleanza svizzera per il risparmio energetico, Endress+Hauser sostiene volontariamente gli sforzi del governo svizzero per garantire l'affidabilità delle forniture energetiche. A tal fine, sta ottimizzando soprattutto la tecnologia dei servizi per gli edifici, ad esempio spegnendo l'illuminazione non necessaria , regolando i timer dell'illuminazione e riducendo i set point e i tempi di funzionamento dei sistemi di riscaldamento, ventilazione e raffreddamento.
Le temperature degli ambienti sono state abbassate per gli spazi in cui si utilizza il riscaldamento a gas e si è evitato il funzionamento in standby di computer, monitor e sistemi. "Il risultato è che possiamo ridurre il consumo di elettricità del 10-15% e di gas del 12% circa", spiega Sandra Jeker, responsabile del Facility Management.
Nella produzione, la situazione è più difficile: "Poiché abbiamo già implementato molte misure per utilizzare l'energia in modo efficiente, diventa sempre più difficile ottenere ulteriori risparmi energetici", afferma l'Energy Manager Pascal Meury. Tuttavia, le misure aggiuntive riducono il consumo di elettricità nella produzione fino al 5%. La sede centrale del Gruppo è stata costruita nel 2006 secondo gli standard svizzeri di consumo energetico ("Minergie").
Il recente ampliamento dell'impianto per la tecnologia di misura della portata a Reinach può essere gestito in modo neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio. Inoltre, gli impianti fotovoltaici sugli edifici fanno dell'azienda uno dei maggiori produttori di energia solare della regione.
Le misure di risparmio energetico adottate da Endress+Hauser a Reinach comprendono anche la rinuncia all'illuminazione natalizia degli edifici. Tuttavia, in tempo per la prima domenica d'Avvento verrà eretto un grande albero di Natale davanti alla sede dell'azienda e, limitatamente alle ore serali, sarà illuminato con lampadine a LED.
"Vogliamo dare un segno di speranza, soprattutto in questi tempi difficili", afferma il Dr. Klaus Endress, Presidente del Consiglio di Sorveglianza. "I residenti locali, così come i nostri dipendenti, apprezzano questa tradizione e la attendono con ansia".
L'abete bianco proviene da foreste regionali. Anche se un po' più piccolo di quelli degli anni passati, sarà facilmente visibile per chiunque passerà in quella zona.
Ricevete le prossime novità e i comunicati stampa direttamente nella vostra casella di posta. Restate aggiornati effettuando la sottoscrizione alla mailing list di Endress+Hauser.
Mara Tomelleri
Relazioni esterne - Ufficio stampa
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global