Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Strumentazione per il cracking sicuro ed efficiente dell'ammoniaca

Minimizzate i rischi e aumentate la produttività grazie a dati in tempo reale

Molecola di ammoniaca
Introduzione

Strumentazione di processo per il cracking dell'ammoniaca

Il cracking dell'ammoniaca è un processo di riconversione su larga scala dell'ammoniaca in idrogeno. Un elemento chiave del processo di cracking dell'ammoniaca è il cracker ovvero un forno di cracking catalitico in cui la reazione di sintesi dell'ammoniaca viene invertita a temperature elevate. Il gas risultante dal cracking è costituito principalmente da idrogeno e azoto e, dopo una successiva fase di separazione, si ottiene idrogeno purificato. La strumentazione di processo è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza perché può fornire dati accurati e in tempo reale su parametri critici quali temperatura, pressione, portata e qualità del gas.

Prevenzione dello stress termico

Le alte temperature possono provocare guasti in grado di compromettere la sicurezza e l’efficienza delle apparecchiature. Scegliere la giusta strumentazione e prevedere ispezioni e manutenzioni regolari è fondamentale per mitigare questi rischi.

Misura affidabile della pressione

Valori elevati di pressione possono determinare l'usura per fatica della membrana del sensore, la rottura delle guarnizioni ed eventuali perdite, mettendo a rischio la sicurezza e l'affidabilità del processo. È indispensabile selezionare trasmettitori di pressione con campi di pressione adeguati, materiali robusti per la membrana e guarnizioni adatte alle alte temperature.

Temperatura

Misura multipunto della temperatura per migliorare la resa

Per massimizzare la conversione dell'ammoniaca e la produzione di idrogeno, è molto importante mantenere la temperatura del reattore entro il campo ottimale (700-800 °C). I profili termici lungo il letto catalitico possono indicare zone di disattivazione del catalizzatore o punti caldi che possono comportare una riduzione dell'efficienza o il danneggiamento delle apparecchiature. iTHERM TMS02 aiuta a vincere queste sfide:

  • Facilitando l'ispezione e la manutenzione tramite la camera diagnostica
  • Migliorando la sicurezza attraverso una barriera di processo secondaria
  • Monitorando la pressione nella camera diagnostica in modo da consentire la manutenzione predittiva
Pressione

Robusto trasmettitore di pressione per la massima affidabilità

Mantenere la pressione del reattore entro limiti operativi sicuri e ottimali è indispensabile per prevenire danni alle apparecchiature e garantire condizioni di processo stabili. Improvvise perdite di carico in determinate sezioni del processo sono spesso indice di perdite che, a causa della natura infiammabile dell'idrogeno e della tossicità dell'ammoniaca, possono rivelarsi pericolose. Il trasmettitore di pressione Cerabar PMP71B offre diversi vantaggi:

  • Lunga durata dei separatori a membrana grazie a materiali come oro, tantalio e monel
  • Maggiore affidabilità grazie alla resistenza alle alte temperature
  • Sicurezza di livello superiore grazie alla possibilità di accedere al dispositivo e di controllarlo in modalità wireless nell'area di processo

State pianificando un progetto? Discutete le vostre sfide con il nostro esperto.

Gli esperti locali di Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi in ogni fase del percorso.

Note finali

Soluzioni correlate

Scoprite perché siamo il partner giusto per la produzione di ammoniaca sicura ed efficiente.