Un retrofit che consente di risparmiare denaro
Monitoraggio della temperatura wireless per rilevare danni ai cuscinetti
Ogni azienda ha interesse a fare in modo che i suoi processi funzionino a livelli ottimali. Incidenti che provocano lo spegnimento del sistema non solo portano a costose riparazioni, ma possono causare perdite considerevoli. Ilsenburger Grobblech GmbH ha ottimizzato la sua disponibilità dell'impianto attraverso la misura della temperatura in prossimità dei cuscinetti attraverso WirelessHART.

Il risultato
-
Rilevazione di eventuali danni ai cuscinetti a strisciamento
-
Interventi di manutenzione predittiva
-
Protezione dei cuscinetti ad attrito estremamente costosi

La sfida per il cliente
La gabbia di laminazione dello stabilimento Ilsenburger Grobblech comprende due cilindri di lavoro che rimodellano direttamente le lastre di acciaio, e due cilindri di appoggio, che trasferiscono la pressione del rullo ai cilindri di lavoro. Il basamento ha una forza massima di laminazione di 80.000 kilonewton. Questa applicazione è molto impegnativa, anche per i cuscinetti. Questi sono situati sul lato di comando e azionamento dei cilindri di appoggio superiore ed inferiore. Sono conosciuti come cuscinetti a strisciamento MORGOIL ®.
Un circuito di lubrificazione assicura che i cuscinetti Morgoil abbiano la lubrificazione di cui hanno bisogno. La temperatura di questo circuito deve essere monitorata in ingresso e in uscita. Un aumento del differenziale di temperatura indica un grado di attrito all'interno dei cuscinetti in grado di provocare danni. Tuttavia, le condizioni ambientali che prevalgono nella gabbia di laminazione rendono difficile cablare i sensori di temperatura in modo sicuro.
La soluzione
Per la misura della temperatura vengono usati termometri a resistenza TR15 con pozzetto a saldare e inserto sostituibile. Hanno già dimostrato il loro valore mille volte in applicazioni industriali difficili. Ogni sensore di temperatura è dotato di un adattatore che consente la trasmissione wireless dei dati, basata sullo standard WirelessHART. A causa dei limiti di spazio e della comunicazione radio, installare l'adattatore direttamente sul sensore di temperatura non è consigliato.
L'adattatore non solo facilita la trasmissione dei dati, ma alimenta i dispositivi collegati tramite la batteria integrata nella scheda.
La soluzione nel dettaglio
Ciascun adattatore funziona come un trasmettitore e un ricevitore, garantendo la trasmissione dei dati al gateway WirelessHART, anche se la comunicazione radio diretta non è possibile. Il gateway WirelessHART costituisce il punto di accesso centrale alla rete WirelessHART e gestisce le comunicazioni. Il gateway assegna automaticamente i percorsi di comunicazione della rete nonché i tempi per i pacchetti di dati.
Ciò significa che i nuovi punti di misura possono essere adattati facilmente. Dalla porta via Modbus RTU, i valori misurati vengono visualizzati su un registratore a display grafico Memograph RSG40. Da lì, possono anche essere trasferiti a sistemi di controllo a valle. Gli otto valori misurati vengono monitorati in modo permanente. Se una soglia viene superata, si attiva un allarme tramite il sistema di controllo.
I vantaggi più evidenti
Questa soluzione assicura che, con relativi sforzi di installazione e messa in servizio, i danni imminenti causati dall'attrito dei cuscinetti, vengano rilevati al più presto, anche in modo predittivo.