La domanda globale di energia aumenta e l'industria vive un costante calo del numero degli addetti. Fino a poco tempo fa, la situazione era gestibile, ma negli ultimi dieci anni si è evidenziato il rischio di gravi carenze di addetti tecnicamente qualificati. L'aumento della domanda globale e l'approssimarsi del pensionamento della forza lavoro nel settore contribuiscono in gran parte a questo problema. In una centrale elettrica, tali carenze si fanno sentire a tutti i livelli professionali.
Fatti principali
50%
di overrun pianificati
è la stima media dei progetti EPC completati.

La sfida della semplificazione dei progetti globali e locali
I progetti EPC sono sempre più di respiro internazionale. I proprietari e gli appaltatori si trovano spesso a dover coordinare progetti energetici in paesi in cui non sono fisicamente presenti, talvolta persino in località remote. I progetti devono rispettare le legislazioni nazionali e i diversi requisiti ambientali, pur basandosi su un approvvigionamento internazionale. Le organizzazioni globali hanno una propria complessità e semplificare i processi è essenziale per ridurre i costi.
La nostra expertise nel settore
Siamo un partner globale affidabile. Siamo al fianco dei nostri clienti e dei loro progetti. A prescindere dal tipo di impianto, abbiamo una gamma completa di strumenti da campo necessari – un contatto per tutta la strumentazione e i servizi. In qualità di vostro principale rivenditore di strumentazione, offriamo un portfolio prodotti molto ampio e siamo in grado di progettare soluzioni personalizzate adattate ai singoli progetti. Ci prendiamo cura di tutti gli aspetti, dai consigli sulle specifiche alla documentazione in lingua locale.
- Un unico punto di riferimento per tutta la strumentazione, un partner esperto presente a livello locale e internazionale
- Una gamma completa di strumenti intelligenti che consentono il controllo accurato di tutti i processi della centrale elettrica
- Soluzioni personalizzate e documentazione conforme dal punto di vista legale e ambientale

Trovare personale esperto e prodotti per superare le carenze di competenza
Una volta costruita la centrale, è necessario reperire le competenze per avviare e manutenere l'impianto in ogni sua parte. Trovare internamente il personale adatto non è sempre facile, così come cercare personale sul territorio, dove non è detto che si trovi il giusto livello di specializzazione. L'esternalizzazione dei servizi di manutenzione può risultare vantaggiosa, ma può anche presentare delle difficoltà nel momento in cui è necessario sostituire il personale al termine della carriera, con un conseguente possibile gap di conoscenze e specialisti dedicati in loco.
La nostra expertise nel settore
Se decidete di intraprendere la strada dell'esternalizzazione, possiamo proporvi una rete internazionale di tecnici dell'assistenza altamente competenti per lungo termine. Questi esperti in strumentazione sono in grado di fornire il livello di assistenza necessario, in qualsiasi posto. Se invece optate per una soluzione in-house, rendiamo le cose più semplici con la nostra gamma di strumentazione intelligente che facilita messa in servizio e sostituzione. La nostra Heartbeat Technology fornisce sensori facili da usare per diagnostica di processo avanzata.
- Rete di assistenza e manutenzione di portata globale a opera di tecnici competenti
- Strumentazione intelligente che richiede minime competenze in loco
- Testi guida semplici sugli strumenti per risolvere facilmente le criticità
Vantaggi
Oltre a offrire una conoscenza applicativa, noi siamo un partner flessibile di cui potete fidarvi. Siamo un'azienda globale, crediamo nella presenza territoriale e serviamo i nostri clienti localmente in qualsiasi parte del mondo. Riducendo la complessità e il carico dei vostri progetti, liberiamo le vostre risorse per permettervi di dedicarvi agli aspetti più importanti.
Fatti principali
>65
anni di esperienza nel settore dell'automazione di processo
Fatti principali
>14.000
collaboratori dedicati in tutto il mondo
Fatti principali
>200
i paesi sono rappresentati da centri di vendita e rappresentanti aziendali
La nostra offerta
Che operiate a livello locale o internazionale, saremo il partner affidabile al vostro fianco per la gestione della centrale elettrica e/o il trattamento termico dei rifiuti. In qualità di operatori di centrali elettriche, costruttori d'impianti, fornitori di pacchetti, fornitori di attrezzature o società di EPC, il vostro scopo è quello di incrementare produttività e prestazioni. Possiamo aiutarvi a ridurre la complessità dei vostri progetti. A prescindere dal tipo di centrale (es. turbine gas a ciclo combinato, termovalorizzazione, biomassa, idrica o a gas, nucleare e a carbone) forniamo:
- Project management di tutta la strumentazione di campo
- Servizi per la strumentazione: ingegneria/re-ingegneria, installazione, messa in servizio, manutenzione e ottimizzazione dei processi
- Formazione e altri servizi, ad esempio, legalizzazione presso gli enti locali
- Documentazione in lingua locale